我想要取得IEEE的地址 我參照網路上的程式碼 但和我用Flash Programmer 2查找出來的不相同,且我使用兩台裝置顯示出來的數值相同
參考網站 : www.ti2k.com/48045.html
以下提供我的部分程式碼:
#define FCFG1_BASE 0x50001000 // FCFG1 #define EXTADDR_OFFSET 0x2F0 #define APIMAC_SADDR_EXT_LEN 8 // IEEE Address Length uint8_t ApiMac_extAddr; memcpy(ApiMac_extAddr, (uint8_t *)(FCFG1_BASE + EXTADDR_OFFSET), (APIMAC_SADDR_EXT_LEN)); printf("%x",ApiMac_extAddr);
希望能提供我取得ieee的地址 以及正確print的方式,目前我都需要把print放到while(1)內才有辦法顯示,我猜print並不是ccs正規的顯示方式