各位TI的工程师们,你们好,我有一些关于cc1125频率校准方面的问题,希望能够得到你们的帮助,谢谢了。
我的项目中CC1125不用于通信,只是作为一个本振使用,用于发射一个没有任何信号的载波频率,频率范围400M~480M,使用的是同步串行模式(Synchronous Serial Mode), 没有syns word(同步码)和preamble(前置码),也不发射数据,一直处于发射固定频率载波的状态下。
现在的问题是,由于项目中需要经常对CC1125进行频率改变,但发现CC1125的频率校准功能经常不成功,导致没有频率输出。
我的测试过程在TI的开发板和我们公司自己的电路板上都进行过。