大家好。
请问通过那个“CC1110对外供电电的寄存器”进行对传感器不用时关闭?
现在的情况是传感器三个脚:一个电源,一个地,一个信号。用VDD供电(CC1110有两条可用VDD接头?我随便接了一个),用其中一个做地线(CC1110有两条可用地线接头?),一个信号号用P0_4(网上例程)。运行一切良好,读数也正常和稳定。
但是我要进入睡眠模式(PM2)的时候,居然这个传感器还一直被供电的?(如果换个LED将会常亮的)
还是有其他我不知道或者理解错了?
谢谢