第一个问题, 我设置固定数据包 sync word:930b51de data:11 11 11 11 11 11 11 11 CRC为:4e 7d, 根据公式:PER = 1 - (1- BER)^N N等于80吗? 如果以BER等于 1% 算出来PER 55% ,这PER太高了,有问题吗?
第二个问题,CC1310的数据包帧结构是怎样的 ?哪个文档有说明?payload 是指 data 吗?不包括同步字吗 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了保证准确性,我想问您以下几个问题:
1. BER=1% 这一数字从何而来?这是测量出来的数字,还是一个假设?
2. 您问题中的板具体是什么板,是自定义板(customer board),还是我们的 Launchpad 之一?
3. 您的频率设置是怎样的?有关灵敏度测量的信息位于 CC1310 数据表 (SWRS181) 中。
您可以在 CC1310 技术参考手册 (swcu117i.pdf) 的第 23.7.1 节中找到有关数据包结构的信息。有效负载仅包括您要传输的数据,不包括长度和同步字。
CC1310 使用 3 字节的有效载荷和固定数据包长度进行了测试,使用您所指的等式给出了略低的 PER 限制。 BER = 1 % 是正确的。当您接近灵敏度限制时,您应发送 1000 个数据包以确保您尽可能接近定义的 PER 限制。此外,我会(首先)使用随机有效负载而不是所有相等的字节进行测试。