This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: (封装 VQFN32, 4*4mm) 休眠电流 2.81mA

Part Number: CC1310

"SimpleLink MCU代码移植指南:CC1310从VQFN48(7×7)到VQFN32(5×5)代码移植流程参考", 仔细学习了, 参照着它修改了 例程 pinStandby, 然后做测试:
* 使用 CC1310 评估板(它的 CC1310 是 VQFN48, 7×7mm), 下载 修改以后的 pinStandby, 测试的 休眠电流 几乎接近于 0
* 我们的单板, 去掉其它 元器件, 只保留 它上面的 CC1310 电路 (封装 VQFN32, 4*4mm), 下载相同的 pinStandby, 测试的 休眠电流 2.81mA
备注: 对于 pinStandby 代码, 做了一点儿小修改: 执行 sleep(2), 然后让 一个 IO 管脚 0/1 变换一次。
使用示波器 观察 IO 管脚的 波形, 可以确认 代码 顺利 运行;
使用 测量电流的 工具, 也确认 它执行了 休眠 ( 代码 让 IO 管脚 0/1 切换, 可以看到 电流瞬间脉冲)。

也在 下面的 TI 网页看到 "CC1310: 低功耗"
e2echina.ti.com/.../cc1310
这个网页上, 提到 "ccfg 的 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 设置为3,电流降为3ua左右"

请问: 在 哪儿 修改 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 这个参数?
我看了 pinStandby 工程中的 CCFG.c 文件, 它里面 没有 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION;  我查询了 pinStandby 工程中的  *.h 和 *.c 文件, 没有 找到它
备注: 我们需要使用 NORTOS 模式; 对于 pinStandby 也是从 ..../nortos/drivers/ 目录下拷贝的。

谢谢指点!