TI的工程师,
您好,我有两个关于BLE CC2540的问题,希望能得到您的解答。
1.我用simpleBLECentral和simpleBLEPeripheral建立连接,发送数据,然后用sniffer去抓包。因为write的流程是master先发一个req过去,然后slave再回一个rsp。但是我抓包发现,这两个步骤是在两个分开的 connection interval中进行的(就是master在第一个connection interval 里面发送req,但是在接下来的的connection interval里面才会收到对应的rsp),为什么不会在一个connection interval里面同时存在一个req和一个rsp呢?这个是BLE协议就这样规定的吗?
2. 我用master 发送数据给slave,发现最多只能发20bytes的数据,用GATT_writeLongCharValue发送,可以超过20bytes,但是抓包发现,实际也是每次发20bytes,只是把大包拆开了而已。我想问下,在BLE协议里面每次最多能发送多少bytes呢?如果换个方向,让slave给master发送notification的话,最多能发送多少bytes呢?
非常感谢!
Best Regards