如题
一个协调器设备及1个路由设备还有10个左右的终端设备
本来多个终端设备分别通过路由或直接连向协调器,终端设备不定时向协调器发送数据,并且大部分数据通过路由设备转发而至
运行一段时间后,发现终端设备数据发向路由设备,但是路由设备未向协调器发送,请问这是什么原因造成的呢
可参见抓包附件
通过抓包附件中 第一个附件《0916.psd》中发现,在前50000万行左右的数据里,路由器中转功能正常
但是在51886行左右开始,路由器能够收到终端设备的数据并给与应答,并且终端设备与路由器之间的data request轮询正常
同样在第2和第3个附件《0916-2.psd》,《0916-3.psd》 中依然延续着第一个附件中的状态。
同时,路由器本身以90s左右的时间间隔向协调器发送数据,这种数据包协调器均能收到
请问什么原因造成此种现象?基本可以排除信号强度问题,因为路由与主控的信号强度一直很稳定在-80db左右
是有什么设置的地方不对?麻烦技术人员能帮忙研究一下 谢谢!