现在有一个协调器及六个路由器
协调器是以固定panid 0x0102启动的,路由器是以panid 0xffff启动 并且都使能了nv_restore选项
流程是各路由器以一定间隔(90s)向协调器发送数据,当连续10次数据没有收到的话,路由器会执行擦除nv的命令并重新启动,以0xffffpanid
本来各路由器均加入到panid 0x0102下正常工作
现在的状况是,当协调器断电后,不是复位,是协调器彻底断电
路由器每次数据都无法发送到协调器,本来它们重新启动后可以加入其它路由器所维护的网络 依然是panid0x0102中去
但是经过很长一段时间之后,所有的路由器的panid均改变为一个其它值,比如说0x95c8。请问这是什么原因?
确定没有其它协调器的存在,并且路由器之间的通讯也没有问题。 他们不是应该依然互相依存的存在于协调器最早所组建的网络中吗?
因为他们就算是重新启动,也是有其它路由器存在在维护着协调器最早所组件的网络的啊