This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

人体对2.4G陶瓷天线的性能影响



人体对2.4G陶瓷天线的性能影响 做了一个小的蓝牙低功耗(BLE)设备(传感器),用的是2.4g通用的陶瓷天线。

今天突然发现:当把这个传感器贴在皮肤上的时候,RSSI从-55dBm一下子降到-85dBm !

请问,是否有人能指导一下,如何查找问题。

  • 我能理解人体对天线性能有影响是正常的,但是陶瓷天线与相关电路发展这么多年了,这个问题应该是已经解决了。问题在于,我做的设备依然有这个问题,应该如何定位问题(天线质量不好?外围电路不好?PCB设计问题?……),如何解决问题。

  • 这个问题是太难了,还是太简单了,以致于无人回答?

  • 人体对陶瓷天线确实会产生影响,人体的动作会造成频率失谐,导致阻抗的不匹配和天线性能的下降,使信号产生很大的衰减。一般解决方法是选择隔离度高的天线。选择天线的时候关注隔离特性和近场辐射分布特性,可以把身体的影响降到最低。