有三个问题:
1、该函数貌似只能影响建链之后的功耗,无法影响ble扫描的功耗,请问如何降低调用startscanning,或者调用connnectle但目标设备不在覆盖范围时的功耗?这个功耗高达三十几mA。
2、使用该函数时,传入功耗值为0和12时,实测显示功耗变化非常之小,也就一两个mA,是否有问题?
3、该函数的入参MaxPower是无符号类型,因此函数中的如下语句其实是有问题的:
SmallestDifference = ((MaxPower - 4) >= 0) ? (MaxPower - 4):(-(MaxPower - 4));
问号表达式会一直为真,导致冒号后面的分支不会得到执行。
btw:我的设备是central设备。