This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 1.3.X 协议栈 WINSIZE 的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

CC2540 做从机, 其他设备做主机。 主机发起 connect_req 后

winsize = 3.75ms 

interval = 30ms

winoffset = 15ms

通过测试,发现 TI 的 winsize 有一个问题,

在 connect_req 后第一个包的 winsize 可以达到 3.75MS

而到第二个以后,所有的包 winsize 只有 0.625ms 了,只要稍微偏移一点,

CC2540 就收不到数据了,

如果使用 1.1 的协议栈就不会存在这个问题~!

1.1 协议栈里面的 winsize 就有 3.75 这么大!