Hi :
项目开发中,从设备与主设备(iphone)需要配对绑定。现在遇到一个问题,从设备与iphone A配对绑定后,断开连接,此后从设备和iphone A无法再次配对绑定,必须在iphone中forget该设备后才能实现再次配对绑定;从设备与iphone A配对绑定后,断开连接。从设备再与iphone B配对绑定,断开连接,从设备和iphone A无法再次配对绑定,必须在iphone A中forget该设备后才能实现再次配对绑定。
想请教几个问题:
1.协议栈中有没有保存配对过设备BT Address的地方,等下次想再次配对该iphone的时候,可以用保存的信息再次配对
2.有没有一个最大配对数设定,这样就可以实现多个iPhone设备的多次配对
3.如果以上问题都是否定的,从设备为什么不能和iphone断开后再次配对呢。
BR!