求2.4g 板载的最小封装,谢谢了, 急!!!!!!!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以在www.ti.com/.../cc-antenna-dk里面找到您想要的2.4G天线
或者您可以查看 rf4ce CC2533dk的遥控器设计以及cc2531的emk dongle,可以直接copy
感谢您的回复!
您发的链接我看到了,那个 CC2531 Nano USB dongle的板载天线是什么?我没有找到相应的开发包,不知道您能是否提供具体的链接?
你好!感谢您的回复
不知您是否能提供具体的链接呢,尤其是 usb dongle 板载天线是否能提供可以 copy的文件,谢谢!
http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc2531usb-rd 参考设计里面下载
你好!找到了,我使用的是 AltiumDesigner 09 ,打不开文件的PCB文件,不知道该怎么copy天线,求指教!!!!!!!!
你好!
你说的文件我已近下载下来了,但是打不开,求指教,急》》》》》》》》多谢了!!!
你好!
现在能打开了,谢谢,但是这个天线宽是15mm的差一点放不进去,还有没2.4g pcb天线 比这个小一点的?差3mm左右,等待您的回复!!!!!!!!
有没有更小一点的天线 宽在1mm左右,谢谢,期待您的回复,急!!!!!!
您可以在www.ti.com/.../cc-antenna-dk里面找到您想要的2.4G天线我在这里找到了我想要的天线,但是没有看到相应的尺寸,我该怎么来制作我自己需要的天线呢?
期待您的回复!
请问是用什么软件打开的呢,AD10可以吗?怎么打开。你有找到2.4g的天线PCB吗?可以发我一下吗,谢谢
期待回复