请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESG E4438C)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于接收灵敏度测试来说,并不能说针对某个芯片做测试,而只能说针对含有这个芯片的板子做测试,我们的datasheet上写的数据也都是针对我们EM板子做的测试。
如果你去专门的test house的话应该有专门的测试设备 RF信号发生器和流程。
如果你自己想测试的话,可以用PC机SmartRF studio来做测试,两块板子一个做Tx,一个做Rx,都连到PC上,两个天线口直接用一个可变的衰减器连接,发送端开始发送数据,接收端接收,不断的调整衰减器的值,当你的丢包率达到1%的时候,这个衰减器的值就是sensitivity。
具体你可以参考下专门的RF的测试方面的资料。
OK,多谢!你们TI不是和安捷伦有合作的吗,我想了解测试BERT的时候,我怎么用上位机(vb)把那个BER那个数据调出来,不知道是怎么的语句实现。THS!