This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

想问一下如何全面的掌握我手上的这块板子

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2541

不知是否有前辈可以指点。

我手上有一套CC2540DK,目前的情况是经过论坛朋友的帮助我明白了如何将程序烧录进去并且实现它,但是我的程序都是下载的,就是以前论坛前辈发的一个帖子,非常适合新手,可以去看看,附上地址,我上一篇帖也附了,希望大家一起进步

www.deyisupport.com/.../108894.aspx

但是这个代码是我下载的,其实我是对这个板子的内容,它的功能,一些数据什么的,完全没有概念,无法自己好好的应用这个板子,这个CC2540的芯片。我知道其实BLE4.0是一个貌似很牛叉的东西,可以做很多事情。

我想问我究竟怎样才能全面的了解这个东西,不知道我这个问题是否有些幼稚,但是我目前的情况是可以烧录程序进去实现功能,我就不知下一步该走哪里了。我想很多大学的大学生也是学了四年,大一就接触51单片机,大四的时候做了很多实验但是对他手上的板子原理还是一知半解。

我看了CC2540的datasheet和userguide,后者可以看懂,前者完全不行····我明白一定是我缺什么专业知识。

不知有哪位前辈可以告知我现在该去学点什么。我是一名研究生新生,下学期只有一门课analog integrated circuit design, 所以模电是将要学的。我的背景就是一般的电子系大学生背景,电路基础,高等数学等

我没有学过数电,大学就没有这门课,所以我该去自学数电?还有信号与系统这门课我们也是没有的,我读了研才发现这两门课似乎很重要,但是我不确定,我现在就只想搞定这个CC2540,我是说全面的,彻彻底底的,完完全全的,搞明白它。

求教还该学点什么,才能看懂它的datasheet,才能彻彻底底掌握它,非常感谢!

  • Hi jianxiang,

    首先一点, 不要着急, 给自己点时间慢慢来:)

    另外, 你需要明确一点, 你希望学CC2541的软件还是硬件?

    如果是软件的话, 你得 1. C语言,  2. BLE 协议栈基础知识, 3. 嵌入式编程知识: 中断处理, timer, 事件处理, 等等. 这些你可以找些书或者资料看看.  另外, datasheet 无非就是嵌入式MCU的一些知识集合.

    如果你想学硬件, 想彻底了解, 你得懂得 1. 模拟电路 2. 数字电路. 3. RF射频.

  • 谢谢!!果然有很多东西,我决定先把数模电和RF射频学了,再去看软件·C我已经学完了,软件后边您写的这些···闻所未闻···呵呵。非常感谢!