我们想在CC1125 PIN17 脚再加一级放大器,将输出功率提高到P1>35dBm, 现在有二问题,
1:PIN 17输出的阻抗是多少?我要如何确定PIN 17 CC1125输出和我新增加末级PA AH420 匹配网络
2:pin 19 pin 20 LNA_N 'LNA_P这个 两管脚是已经内置LNA,我是否还有必要再加一个LNA?新增加的是否多余,反而影响接收灵敏度?
如果在pin 19 pin 20增加新LNA,CC1125输入端是差分,而新选的LNA是单端输出,之间匹配该如何思考。
3:末级新PA(AH420)输出 和LNA隔离网络有什么 要求?
模块的工作频率:922MHZ