This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc1110 收发同时进行,往往有死机现象



TI 你们该如何解决?????还是你们卖给中国地区的都是有问题的 cc1110???

资料来源:中国掏宝网  (google 搜.......一堆)

CC1110无线单片机内嵌51内核,使用和编程极为方便,但也存在一些令开发者头痛的问题,如死机问题,尤其是TI公司附送的测试代码,

收发同时进行,往往有死机现象,经过店主长期摸索,死机问题已经解决。

  • 这位小哥请先冷静一下,感谢你的信息。

    开发任何一款芯片,都要了解它的特点。ISM无线芯片上基本上都是半双工的。如果程序里面让它收发同时工作,又没有判断机制和退出机制,当然会互锁。你用单片机的时候如果对某些模块不做保护的话,一样会跑飞。

    CC1110这颗芯片,虽然出了很多年,仍然在中国每年有上百万的工业用户出货量。如果老是有问题的话,你让这些客户何去何从。

    看了一下网上的帖子,基本上说的都是接受死机。在CC1110接收的时候,要注意几点:

    1.如果长时间没有收到信号,为了避免电压和温度有大幅变化,建议也要退出RX,校准一次VCO再进入RX。

    2,在某些设置状态下,会出现Buffer溢出的错误,造成RX死锁。在CC1110的勘误表里面有提及。具体请看:http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swrz022&fileType=pdf 

    3.同样如果你有休眠程序,请参看上面的勘误表中的描述,以避免出现死机。

    谢谢!

  • 1.一片板子2颗cc1110,一颗永远发射,一颗永远接收,而且通道不一样,但是与另一片同样的板子靠进时就死机了...

    2.RX死锁问题,很早就知道了!!!

    3.休眠程序按照 TI 的做法,一觉不醒...那只笨狗每天叫醒他数百次...

  • 1. 靠近到什么距离时发生的?死机的是接收的还是发射的板子?

  • 急需CC1110量产时的ID地址的烧录工具软件,有TI的工程师在吗,请电邮2262603壹(实为1)@qq.com,万分感谢。

  • 有第三方做这样的工具软件。请单独发一个帖子询问。

  • 第三方软件是否也能提供给我.