CC1120在焊接好,只有温度高时才能正常工作,焊接好后用风枪隔着电路板在CC1120的后面稍微加热后能正常工作,待冷却到室温时不能工作,再次加热后又能正常工作,这是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC1120在焊接好,只有温度高时才能正常工作,焊接好后用风枪隔着电路板在CC1120的后面稍微加热后能正常工作,待冷却到室温时不能工作,再次加热后又能正常工作,这是什么原因呢?
这样的问题是可以复制的吗?你有几块板子是这样的?建议检查下你的焊盘设计。芯片吹下来重新焊一下看看。
同样的电路板 焊了一共八个,其中有两个是这样的! CC1120焊盘是采用的TI的标准封装,吹掉重新焊上还是同样的问题。是不是芯片本省的问题?我们的芯片是分两次不同地方购买的!
同样的电路板 焊了一共八个,其中有两个是这样的! CC1120焊盘是采用的TI的标准封装,吹掉重新焊上还是同样的问题。是不是芯片本身的问题?我们的芯片是分两次不同地方购买的!
CC1120室温下 不能发送数据,用电烙铁隔着PCB板稍微加热后即可正常通信 是什么原因? 8个板子中有两个出现这样的情况!
TI提供的BOOM清单上得参数是: 32MHz FA-128, 10.0pF, +/-ppm (FTC:+/-20ppm at -40-85C) 60ohms