你好,
我现在想通过官方提供的Sensor/Collector例程,将Sensor采集到的数据通过TI 15.4协议发送到Collector中,请问应该如何修改Sensor和Collector中的代码。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不太确定我是否正确理解了您的问题。
您想要实现的(将Sensor采集到的数据通过TI 15.4协议发送给Collector)正是例程所展示的,那么您要修改什么呢?
我还是不明白您的问题。
传感器代码已经将传感器数据发送到收集器,那么为什么要更改它呢?
您要添加另一个传感器吗?
如果那是您想要实现的,我建议您查看以下 SLA:
已将您的最新回复发布到E2E论坛,您也可以访问https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1198581/cc1310-cc1310?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=collector#关注最新进展
使用 sensor.c 中的 sendSensorMessage 函数将数据从传感器发送到收集器
我建议您首先熟悉默认示例,然后逐步了解它的工作原理,然后再开始添加更多传感器,如本 SLA 中所述:
TI 15.4-Stack - Adding a New Sensor
15.4 堆栈还有其他几个 SLA,在开始开发您自己的应用程序之前最好完成这些 SLA。
感谢,通过参考TI 15.4-Stack - Adding a New Sensor,现在可以实现自己想要的功能了。