我们对CC1310天线的巴伦电路、滤波电路基本清楚,但这里的巴伦电路与教材上标准的电路有点不同,多了一个电感L11、一个电容C21,见图中绿色方框。
我们发现这里L11、C21的值在不同频率天线时有所不同(当然其它元件的值也不同,其它元件值我们知道是如何预计算出来的)。但我们有如下问题:
1. 这里的L11、C21的作用是什么?
2. L11、C21的值如何定的?
望帮忙指点一下,或者在哪有相关资料可以参考,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们对CC1310天线的巴伦电路、滤波电路基本清楚,但这里的巴伦电路与教材上标准的电路有点不同,多了一个电感L11、一个电容C21,见图中绿色方框。
我们发现这里L11、C21的值在不同频率天线时有所不同(当然其它元件的值也不同,其它元件值我们知道是如何预计算出来的)。但我们有如下问题:
1. 这里的L11、C21的作用是什么?
2. L11、C21的值如何定的?
望帮忙指点一下,或者在哪有相关资料可以参考,谢谢!
偏置电路是射频拓扑的一部分;天线匹配与此分开(您除了天线匹配之外不需要更改射频部分):
SWRA640 的第 3.1 节和第 9 节(CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations):https://www.ti.com/lit/swra640(特别是第 9 节)详细说明了为什么我们不建议您使用偏离参考设计。
这些值是通过结合理论、模拟和广泛的实验室测试/优化找到的, CC1310 本身、PCB 布局和使用的组件是可能影响这一点的一些因素。
首先谢谢您的回复。
上图中除绿框中的所有电路,我们都很清楚,包括仿真取值、工程调试、阻抗匹配优化,也包括下面两点我们也是知道的:
我们的问题只有绿框中LC值如何模拟仿真取值、如何测试优化?
而且我们找不到任何相关资料。
您回复中所提及的文档没有讲述到这一点。
为了更好地解决您的问题,想了解一下您想实现的目标——您为什么要修改偏置电感值?您无需优化该组件,我们不建议修改 RF 路径的差分部分。
如果您想要模拟 L11 对巴伦的影响(例如,如果您的设计与 TI 参考设计有很大不同),那么我们建议使用 ADS 或另一个 EDA 工具,来模拟 TI 参考设计的 PCB/无源网络以及您设计的 PCB/无源网络。