TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC1310: WIN10 USB 无法检测到 LAUNCHXL-CC1310 的XDS110仿真器。

Part Number: LAUNCHXL-CC1310

在TI官方购买的两片LAUNCHXL-CC1310,WIN10 USB 无法检测到 LAUNCHXL-CC1310 的XDS110仿真器。

新安装的WIN10系统,前几天LAUNCHXL-CC1310还能很正常的工作,今天突然,LAUNCHXL-CC1310插到USB电脑无反应。

但是,能保证 LAUNCHXL-CC1310 是好的(没有坏的),因为手上有两块LAUNCHXL-CC1310,在WIN7操作系统上能正常操作。

在网上寻找了多个解决方案还是没有解决:

1、重新安装 XDS110驱动程序----问题没有解决;

2、采用 网上的 xdsdfu-e    CMD命令,也检测不到 XDS110

10天前的WIN10操作系统也是出现类似同样的问题(能检测到USB设备插入,但是XDS110异常,不能识别),也是寻求了很多方法没有解决,

被迫更换、重新安装WIN10操作系统后XDS110能正常工作,但是没几天(可能是WIN10操作系统自动更新后),XDS110就出现了 检测不到

USB插进去没有任何反应,  LAUNCHXL-CC1310  的电源指示灯正常,已经确认不是硬件接触不良或USB线等引起 的问题(在WIN7操作系统上能正常使用,就是WIN10不行)。

在此请求解决方法,不想再重装操作系统了。

谢谢!