This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

零中频接收机中直流偏移问题



各位工程师,

大家好。最近我需要设计一个零中频的频谱感知接收机,进行空间频谱的感知与描述,原理与射频接收机基本一致,只是数字处理部分需要功能上的设计。目前我处于方案讨论阶段,在研究关于零中频接收机的直流问题时有一些疑问,查阅的资料说明得比较宽泛,希望这里有经验的前辈能够指点一二:

1、直流偏移问题究竟有多严重,是否必须采取措施?

一些方案中通过将本振输入与接收信号置于PCB板两面来提高隔离度,这样的设计是否可行?

2、直流偏移主要造成的影响是干扰基带信号,降低动态范围,这个理解是否有问题?

一些方案仅在后端的数字处理中减去直流分量,这样的处理是否合理,需要注意些什么?

3、TI的TRF371x方案中,采用了数字算法解决这一问题,其内部集成的DC offset是如何实现这一算法的,是否需要外部控制?

似乎不同型号的芯片中,部分是提供VOFFI、VOFFQ这样的接口的,是如何实现的?

4、对于单级负反馈环路来说,TI是否有具体方案可以参考?

由于我经验尚浅,学识也有限,希望各位前辈不吝赐教,不胜感激。