This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc1110 PM0 PM1...电压调节器(稳压器)是什么?



例如 PM2 稳压器是什么东西?

PM2 具有较低的功耗。在 PM2 下的上电复位时刻,外部中断、所选的 32 kHz 振荡器和睡眠定时器外设是
活动的。I/O 引脚保留在进入 PM2 之前设置的 I/O 模式和输出值。所有其它内部电路是掉电的。稳压器也是关
闭的。当进入 PM2 模式,就运行一个掉电序列。
当使用睡眠定时器作为唤醒事件,并结合外部中断时,一般就会进入 PM2 模式。相比较 PM1,当睡眠时
间超过 3ms 时,一般选择 PM2。比起使用 PM1,使用较少的睡眠时间不会降低系统功耗。