This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1312R: CCS12.2,程序下载后运行报错

Part Number: CC1312R

经过测试现象如下:

1、import CCS Projects后得到的工程,下载运行完全正常;

2、对工程进行Rename之后,下载运行报错:Trouble Halting Target CPU: (Error -2064 @ 0x0) Unable to read device status.Error: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP.

3、先使用未改名的工程下载后,再使用改名的工程下载运行,就完成正常了

问题出在哪,改名后需要修改什么设置吗?

  • 您好,您这边使用import的sdk例程在编译下载后没问题的话,建议您这边rename时不要加入空格以及中文字符,在rename时勾选update reference选项再进行尝试。

  • 或者您也可以rename之后试着对软件进行重启或者工程进行重新导入。

  • 您好,工程名称、路径均没有空格和中文字符,在rename时也确认了默认开启的update reference选项

  • 您好,您重启ccs软件进行重新导入rename后的工程尝试了吗

    或者您看一下ccs版本与sdk版本是否匹配

    或者您这边的板子是官方的还是您这边自己定制的,你可以尝试其他开发板进行尝试,这样可以排除开发板的问题。

    最后就是程序问题了,如果只是进行了rename操作,没有其他操作就可以排除程序问题。

    我这边刚刚进行rename修改,没有遇到任何问题。以上的建议希望能帮助您。

  • 板子是自制的,新的芯片只要用未rename过的工程下载运行过,后续用rename过的工程下载调试就没有问题;

    为排除影响,导入的是sdk中driver/empty例程;

    重启和重新导入都尝试过,为明确现象做过多次测试;

    ccs版本为12.2,sdk版本为simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13;

  • 您这边尝试用Ti官方的板子去做测试了吗?结果也是如此?

    如果没有建议使用Ti的板子去做这个测试

    测试结果可以去追察到是不是自己板子设计的哪个小问题。

  • https://e2echina.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/189779/cc2642r1f-ccs

    之前有客户遇到的问题 跟你类似的,您这边可以参考一下

    我手里的是Ti的板子我这边复现您的问题 ,一切正常。

  • 您测试的开发板是全新未烧写过程序的吗,烧写过未改名工程的芯片,再烧写改过名的,就能够运行了;

    不确定和链接里的现象是不是完全一样,我这边在CCS里的表现,是下载正常,但是点击run按钮的时候,开始失去连接

  • 我测试的开发板不是全新的,我手里的开发板在经常烧录不同的工程。

    ccs中下载成功就是正常的,会有如下提示

    Cortex_M4_0: GEL Output: Board Reset Complete.

    在debug的时候是会失去连接的,因为这个时候串口复位,断开连接了,汇报故障

    Cortex_M4_0: Error: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 9.10.0.00080)
    Cortex_M4_0: Unable to determine target status after 20 attempts
    Cortex_M4_0: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting. There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory.

    希望以上的回答可以帮助到您