单独 CC1310 的WOR可以正常唤醒,CC1310+SKY66115 使用WOR唤醒距离非常近,发射端和唤醒端都有天线连接,距离大约5厘米以内才能唤醒,被唤醒后RSSI也非常差,-85dbm左右,请问可能会是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
单独 CC1310 的WOR可以正常唤醒,CC1310+SKY66115 使用WOR唤醒距离非常近,发射端和唤醒端都有天线连接,距离大约5厘米以内才能唤醒,被唤醒后RSSI也非常差,-85dbm左右,请问可能会是什么原因?
您好,
您的硬件设计是否参考了 CC1310 Skyworks 433MHz PA Reference Design ?
感觉可能是CC1310的发射端和SKY66115-11的前端模块(FEM)之间的匹配不合理,导致输出功率和效率降低,或者CC1310的DIO配置不正确,导致SKY66115-11的开关状态异常。
图一是CC1310不使用SKY66115方案的射频电路
图二是CC1310+SKY66115方案的射频电路
图三是射频接收的设置
图四是对SKY66115的控制
图五是测试WOR的操作流程
不使用SKY66115的话, 图一电路, 近距离WOR的RSSI值-20dBm左右
使用SKY66115的话, 图二电路, 近距离WOR的RSSI值-85dBm左右; 不使用WOR, 正常射频收发也是-20dBm左右
您好,
我这边建议您是否可以去做一个硬件审查(SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS),让硬件工程师帮您检查一下相应硬件是否有误。
您好,
有没有CC1310+SKY66115方案的WOR的例程
这个我们这边没有相关例程。
据工程师所述,EasyLink 不支持 WOR,也不支持设置 frontendMode 等,所以不确定如何回答您的问题。