玩过 JLINK 或ULINK,发现cc debuger功能好烂喔,断点只能设3个,有些寄存器无法改变,甚至 ADCH ADCL 都无法查询.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC Debugger 是服务于TI LPRF 产品的 Debug 工具,适用的范围跟 JLINK或ULINK是不同的。
请问你是在做哪款芯片的软件开发遇到了问题?
这位朋友或许是使用过程不太顺利。这个论坛提供一个供大家交流讨论技术问题的空间。如果你使用TI的芯片和工具遇到具体的问题,请把问题描述清楚供大家交流,希望能够帮到你。软件协议调试方面的问题请选择对应版面询问。上面提到的寄存器配置是指射频和硬件方面的寄存器配置,不是值软件调试过程中的动态的寄存器值。
CC Debugger 作为一个简单的 Image 烧写和调试工具,为TI LPRF SoC 芯片服务, 在全球有上千家的客户使用,能够满足大家使用过程中的基本需求。你若有额外的需求请提出来交流。