购买的两块cc1101的无线射频模块能够正常无线通信,频率在433Mhz。两块cc430f5137开发板也能够正常通信,频率也是在433Mhz。但是cc1101无法与cc430f5137无线通信,寄存器设置完全相同。查阅TI官方例程库中也没有相关资料。cc1101与cc430f5137的寄存器设置时需要特别注意什么,或者哪位大侠能够提供相应开发例程也可。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
购买的两块cc1101的无线射频模块能够正常无线通信,频率在433Mhz。两块cc430f5137开发板也能够正常通信,频率也是在433Mhz。但是cc1101无法与cc430f5137无线通信,寄存器设置完全相同。查阅TI官方例程库中也没有相关资料。cc1101与cc430f5137的寄存器设置时需要特别注意什么,或者哪位大侠能够提供相应开发例程也可。
原则上只要射频相关寄存器设置相同就能通信。可以用 CC430 发送,用一块 CC1101 连接 SmartRF Studio 来接收,看到底收到些什么,数据对不对,看前导码和同步字有没有问题等。
我之前做过zigbee通信栈,当时使用的是packet sniffer这款软件,packet sniffer和smartrf studio有什么区别呢,如果调试cc1101想使用packet sniffer是否还需要购买另外购买硬件调试设备
Youyang,
您好!
Packet Sniffer是 PC 端应用程序,用于显示和存储使用监听射频器件捕获的射频软件包。该射频器件通过 USB 与 PC 相连。支持各种射频协议,比如Bluetooth, Zigbee, RF4CE, SimpliciTI, 以及一些通用的软件协议。Packet Sniffer(软件包监听器)可以对软件包进行过滤和解码,并以简便的方式显示它们,同时提供用于过滤和存储为二进制文件格式的选项。
而SmartRF Studio 主要是用于评估和配置德州仪器 (TI) 的低功耗 RF-IC。该应用程序将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估 RF-IC。它对生成配置寄存器值、实际测试射频系统和查找优化的外部组件值非常有帮助。SmartRF Studio 可作为单独的应用程序使用,或与相关的评估板一起搭配调试使用。
CC1101如果也想使用抓包工具的话,可以考虑购买TI Sub1G 的USB dongle开发板。
谢谢!
CC430的内核就是CC1101,直接参考CC1101的例程就行了。链接:http://www.ti.com/cn/lit/zip/swrc021
Youyang,
您好!
是的。 目前Sub 1G的USB dongle就是CC1111 USB 评估模块套件. 由于RF电路的设计主要基于868/915MHz。所以,目前仅支持这两个频段。ZIGBEE和BLE因为设计到协议栈的东西,所以用Packet Sniffer调试比较方便。而您这边假如做sub1G , 因为没有协议栈,所以调试的话完全可以使用Sub1G的EVM,连上SmartRF Studio,来完成调试。其实操作非常简单,也非常方便,您可以测试一下。
谢谢!
我的cc1101和cc430f5137硬件电路都已经作死成433Mhz的频率了。如果想调试433频率的是否要用smartf04eb+cc1110evm433,现在我在网上买了smartf04eb,不知道还是否需要购买cc1110evm433这个开发版从而才能使用packet sniffer进行抓包。不知道smart studio 是否也可以进行抓包呢。
youyang feng 发表于论坛 硬件, 射频和私有技术
我的cc1101和cc430f5137硬件电路都已经作死成433Mhz的频率了。如果想调试433频率的是否要用smartf04eb+cc1110evm433,现在我在网上买了smartf04eb,不知道还是否需要购买cc1110evm433这个开发版从而才能使用packet sniffer进行抓包。不知道smart studio 是否也可以进行抓包呢。
你的目的是要设计那个频段的?在 SmartRF04EB + CC1110 (433MHz) 板子上可以用 Packet Sniffer 抓433MHz的包。
第一次在TI论坛发问,真的很感谢TI的员工,我已经购买了相应开发板。但是感觉TI在cc430f5137和cc1101通信方面能有配套的例程就更加完美了,提出点小小的建议。或者论坛把水友的一些开元项目整理好放到论坛上供大家参考。
您好,我购买了cc1110evm433MHZ+smartf04eb的硬件配合packet sniffer抓包。结果发现能够正常抓cc1101无线模块的数据包,但是cc430f5137射频发送的数据包无法抓取,所有寄存器配置完全相同,频率,信道,同步字也完全一样。并且cc430f5137两块开发板能够正常通信,不知道具体的问题出在哪里实在很苦恼。
用 SmartRF Studio 可以实现 CC1110 和 CC430 通信么? 在 SmartRF Studio 里面分别导出 CC1110 和 CC430 的Packet Sniffer 的配置文件比较一下是否都相同。
CC1110 是 SoC, 需要跟 SmartRF05 EB 配。
http://www.ti.com/lit/ug/swru210a/swru210a.pdf