This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

同样调制方式同一频率不同系列的Sub-1G收发芯片能互通吗?

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137, CC1200, CC115L, CC1101, CC110L

如题,对于TI的Sub-1G产品线,如果使用不同系列的收发芯片,让它们工作在同样的调制方式、使用同样的频率,能互通吗?比如CC1200,CC115L,CC430F6137,都采用2-FSK调制、470MHz,它们能组网互通吗?或者还需要什么条件才能让它们工作在同一个局域网络内?

组网协议先不考虑,我主要想知道硬件上的可行性,最好有验证过的TI工作人员或者其它网友麻烦答复一下,谢谢先!

  • 可以的,只要所有射频设置相同,使得空中的包的格式兼容就可以。这也是在TI Sub-1GHz 系列芯片之间升级换代的便利之处。但是需要注意的是性能更好的芯片为了向后兼任,一些新的功能就没法使用。比如 Narrow Band 的芯片(CC112x)有更好的抗干扰性和距离表现,你为了兼容非Narrow Band的 CC110L, CC1101,你就得把带宽放大,这样就损失一定的抗干扰性和距离。CC1200 是支持高速率的 Sub-1GHz Transceiver, 你若用它和其他芯片配合,也不可能达到最高的速率。所以建议还是从总体组网稳定性,距离和抗干扰性能的角度选择方案。