This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: 参考接收例程,同时做了一块cc1310的接收板卡,但是接收效果不理想

Part Number: CC1310


例如:当对应5个对象时,如果发包间隔较大时,没有丢包情况,当设置的发包间隔为毫秒级别时,此时,自制的接收板卡基本上只能接收到其中的一个对象,但是如果我用TI的开发板去接收,都能接收到,不知道这个问题是否主要还是程序上解决

  • 您好,相同的环境以及代码,去跑程序,只是使用了不同的开发板,如果出现差异,应该是你板子这边设计的问题。
    目前可以考虑到的问题,是不是晶振电路这块设计有问题,您可以去测试接受板卡的工作波形。
    www.ti.com.cn/.../zhcab63g.pdf
    这边为您提供了设计注意事项链接,希望可以帮助到您。
    如果想通过软件解决,您这边的思路是对的,只能去把发包的间隔拉大一些,去避免这从机接受错误。