做了4块板子,32M无源晶体都不起振,换成单端的3.3V有源晶振后有两个可以正常工作(直接解焊掉晶体,在正端飞线晶振,负端没有做处理),这种方法是否可行?有没有单端晶振输入的推荐电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
做了4块板子,32M无源晶体都不起振,换成单端的3.3V有源晶振后有两个可以正常工作(直接解焊掉晶体,在正端飞线晶振,负端没有做处理),这种方法是否可行?有没有单端晶振输入的推荐电路?
TCXO 比晶体贵好多啊!一般都不这么用。系统时钟可以从 16 MHz RC oscillator 或者 32 MHz Clock。 32 MHz 可以从 双端的 crystal oscillator 来,也可以用 TCXO 接 XOSC32M_Q1单端输入。
还是找找晶体不起振的原因吧,查查供电和晶体的匹配电容。
也就是说不用任何外部时钟CC2538也能正常工作?如果用单端TCXO的话XOSC32M_Q2怎么处理,需要接地吗?Q1需要容阻吗?
选择16M内部时钟会有什么影响?选择16M时钟是通过哪一个寄存器?
XOSC32M_Q2 怎么处理规格书上有,记得是NC就可以。内部时钟不准的,只是在射频接收或发送初始状态时使用,然后就切换到外部时钟上了。这个外部时钟是必须要的。
你在做什么项目?什么应用?