在窄带长距离无线通讯中,使用CC1120,为了降低对外部晶振的漂移特性的要求,"Long-range RF communication:Why narrowband is the de facto standard"建议对频率偏移进行补偿。
我的问题是如何及合适进行频率补偿?每次TX或RX前都补偿吗?是使用SAFC吗?
另外,SCAL命令是用于标定频率合成器的,是否可以理解这是“粗”调或“粗”补偿,而SAFC为微调?
SWRZ039B中有关PATVERSION=0x21时执行的VCO标定,与SCAL的标定有何区别,使用场合及频次有和差异?
谢谢!