现象描述:
在Windows XP SP3操作系统上安装有SmartRF Studio 7, 在PC的USB1.1 口插入SmartRF04EB,启动SmartRF Studio 7,然后就看到SmartRF Studio一直在那里Find Device,下面的List of connected device里也没有列出SmartRF04EB这个模块。看windows任务管理器,会看到一个startup_windows的进程狂占CPU,而且这个进程都杀死不了,只有重启电脑。如下图所示。
Windows也检测到SmartRF04EB这个设备的驱动安装好了正常工作,如附图所示。
这个SmartRF04EB确定是好的,在其他电脑上用过没问题。
如果不插SmartRF04EB而启动SmartRF Studio 7,就不会出现象上述一直Find Device的现象(Find Device旁边没有转动的小圆圈,也不会狂吃CPU)。
此外,我在IAR中使用SmartRF04EB时,也是一下载就开始狂吃CPU,无法进行下去。
请问,这是怎么回事呢?