This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2540的编译问题



本人卖了一块板子    看了下例程      在配置的时候   虽然在Project ->option-> Target -> Device中 配置了CC2540F256.i51   在Option -> Debugger -> Device Description file 中配置了 CC2540F256.ddf文件   但是我在对应的文件夹中找不到这两个文件    请问这两个文件是干什么用的?    还有 我编译这个例程的时候   出现了 unable to open the command file ".......  config. cfg"  的错误    请问是不是因为上面的配置文件找不到   引起的错误?  

  • 是IAR的芯片配置文件,你看一下IAR的版本,在不同的版本的情况下,可能会出现找不到的情况,特别是你修改了安装目录。你可以在IAR的安装目录里重新找到他们。