This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc1100e 中的WOR 问题 无线测温

Other Parts Discussed in Thread: CC1100E, CC1101

简单的说下产品的大概情况, 我用CC1100E来做无线测温,一个主机配十几个探头,开启地址校验模式,主机40ms发召唤数据,探头接收到后醒来,发数据回来。探头EVENT0时间为2S,。RX_TIME =3 占空比 大概60ms,数据长度很短就3到4个char。

(一)在GDO0 设置成0x07(当接收到数据OK时,管脚置位) 在正常是不进入WOR模式时,探头和主机正常的通信,当WORCTRL 设置后0X38 ,用SFWOR进入睡眠模式时,有时候上电第一次能唤醒,后续就不行了。。

(二)当给成GDO0 设置成0x06(当接收到同部位,管脚置位) ,进入WOR能正常的通信,但是一个主机要配10几个探头,不是召唤这个地址(我开启地址校验)时,探头也会醒来,就很耗电。。

我想法:1、是不是进入了wor模式 0x07这个命令就不能用了?

                2、是不是我的数据通信不正常,但是不进入wor模式又能正常。

                 3、是不是我的wor时间配置有问题,但是 我改成0x06的是时候又能正常唤醒。

    好纠结,弄了一个多星期了就是找不到问题在哪里?希望高手和TI的技术能帮我想想可能的问题在哪里。拜谢!