Other Parts Discussed in Thread: CC1310
CC1310官方例程库中rfPacketErrorRate代码中的High Speed Mode模式下,包格式是怎样的,preamble是否还是4字节?sync码是否还是93 0b 51 de ,此外若想观察解调后的8fsk波形,symbolrate应该设置为多少?devitation应该设置为多少? 是否有相关参考
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC1310官方例程库中rfPacketErrorRate代码中的High Speed Mode模式下,包格式是怎样的,preamble是否还是4字节?sync码是否还是93 0b 51 de ,此外若想观察解调后的8fsk波形,symbolrate应该设置为多少?devitation应该设置为多少? 是否有相关参考
CC1310支持两种高速模式:
1.5Mbps 和4Mbps
1.5Mbps PHY 使用4fsk、4Mbps 使用8fsk
1.5Mbps PHY 使用传播 API、4Mbps 使用 HS API。
HS API (和设置)仅可通过 SDK 中的 rfPacketErrorRate 示例(支持4Mbps PHY)获取(并记录)。
数据包长度等受到支持不同 PHY 的命令的限制
遗憾的是、仅在 E2E 上的各种博文中记录了1.5Mbps PHY。
PHY不像我们的任何其他PHY一样使用标准前导码或同步字,也没有用户可以调整/更改的参数等
请参阅e2e.ti.com/.../launchxl-cc1310-launchxl-cc1310-error-rate-engineering-demodulation-problem