This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么SN74LV164A的电源引脚连接了普通I/O口? 谢谢!
你好, 这个P0.4是timer的输出口,两个LV164是用来实现红外的收发的,具体你可以看User Guide 的IR Genenator.
两个LV164不是用来实现键盘扫描的吗? 只看见红外发射管,没看见红外接收管啊。 请问是哪个User Guide呢? 只看见有IR signal generation 。
请问WZ,TI技术部的电话是多少? 能够咨询你们官网提供的原理图和PCB图上的问题的技术部,谢谢!
感觉上应该是控制io扩展芯片电源的。可能是为了保证休眠时的低功耗。
你好WZ,请教你一个问题,在zstack2.5.0上,我改CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTH+1] ={1,1,1,1,1,0};CskipChldrn[MAX_NODE_DEPTH+1] = {2,2,2,2,2,0};没效果,必须再改NWK_MAX_DEVICE_LIST数量才有效果;
最郁闷的是,协议栈默认MAX_NODE_DEPTH是5,但我实际上加了20多层,还能继续加???请问还有其他要修改的吗?急切期待回复,谢谢。。
我已经回复您。另外问新问题最好发新帖。