CC1321连接Btool显示设备复位超时,设备或许功能不正常

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请描述一下您这边使用的是哪个例程以及btool的配置 步骤,我这边复现你下您的操作,看看是否会出现问题。
您好,您这边遇到的问题我猜想是不是打开串口成功,但是连接失败?
这样的情况请按照我说的以下方法解决:
当开发板烧录程序后,最后断开串口线的连接,然后打开Btool软件,这时候会跳出来串口的界面显示未连接,把串口线插到电脑上,跳出串口号再进行连接,这时就不会遇到connect 失败的问题了。
您好,我想问一下您这边使用以下例程有没有问题,您试下一下我我给您发的链接,您使用btool去做测试,我这边测试没问题