Part Number: CC1310
在使用SmartRF Studio 7进行通讯时,TX固定发送,RX由近到远进行通讯测试,通讯距离可以到600m。到此极限时,将RX改成TX,TX改成RX,进行距离测试,稳定通讯只有200m。这是什么原因呢?是什么参数设置不合适吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1310
在使用SmartRF Studio 7进行通讯时,TX固定发送,RX由近到远进行通讯测试,通讯距离可以到600m。到此极限时,将RX改成TX,TX改成RX,进行距离测试,稳定通讯只有200m。这是什么原因呢?是什么参数设置不合适吗?
您这个测试只是互换了角色,硬件没有发生变化,只是由发射转为接收,角色变了。相当于您这边把发送的板子放到了接收那边,我认为是您这边的参数设置是不是出现问题了。
也就是说只要连上就很稳定,但是远处连接就很困难,不知道原因是啥
您这边的意思是,在近处连接上之后到远方很稳定,但是在远方直接连接的话,就很困难,对吗?
连接成功之后移动到边缘,可能会有丢包率,但是连接过程肯定对于信号等一些数值要求较高的。您这边说的较远距离连接不会中断但是不代表这个距离可以进行稳定通信。
计算稳定通信距离方法如下:
e2e.ti.com/.../555710
通常速率越高 距离会变得越短,SMARTrf studio 有丢包率和误码率。 通信距离两种都要考虑,应该以误码率为准好一些,就算收到了是误码的包也没有意义了。
这里我提供了RF的一些参数特性,您可以查看。

https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR
通讯速率的增加会降低通讯距离,建议用我们的工具测算一下
好的,很感谢,也就是说在理论通讯距离内,如果误码率低,双向稳定通讯是没有问题的吗?不存在远处断开在连接困难的问题吗
也就是说在理论通讯距离内,如果误码率低,双向稳定通讯是没有问题的吗?不存在远处断开在连接困难的问题吗
对的,理论距离内,不会出现这样的问题。但是尽量不要在边缘距离去做尝试,就跟我们平时连wifi一样的道理,一格信号连接上肯定会困难一些,但是当你连接wifi之后,逐渐拉远距离至一格信号,他也是可以连接上的。