Part Number: LAUNCHXL-CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSCONFIG
1. CC1310的手册上对外设的描述:所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO。
2. 将IIC外设修改到指定引脚需要怎么配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSCONFIG
1. CC1310的手册上对外设的描述:所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO。
2. 将IIC外设修改到指定引脚需要怎么配置?

有个empty工程打开后按照training里面的配置,去sysconfig进行配置,编译即可。
这个是ti在例程中集成的一个工具,不是额外的软件
https://software-dl.ti.com/targetcontent/sysconfignotice/index.html
在这里我给你提供链接,您可以更好的解读这个工具
nortos是没有这个例程的,您可以参考uart;在rtos中是有例程的,您可以参考下面这个:
在cc1310的sdk中,您选择以下目录
希望这个可以帮助到您
如果您这边使用nortos,您可以参考以下内容:
您好,我们这边有的sdk工程确实是没有syscfg配置文件,您这边可以按照第二种方式来进行iic的驱动配置:

按照以下方式
没有iic的引脚示例,但是有uart的示例
您这边可以按照uart的方法去导入iic
我在这边给您提供iic的spi文件链接:
您好,实在抱歉,一开始给您的回答 可以使用sysconfig配置是错误的,cc1310由于是旧平台本身不支持syscfg配置,像cc2652这些sdk中是可以使用syscfg配置的。现在您要配置iic管脚驱动,就按照我这边给您提供的链接,nortos的配置方法去进行配置,参考uart的方法去调用iic的api进行驱动配置,希望可以帮助到您,谢谢。
目前没有iic的引脚修改示例文件,实在抱歉。您要配置iic可以参考uart的方法,调用api,修改引脚的话,您这边可以去borad.h文件中。
您这边也可以参考rtos里面的示例,这些驱动配置都是相似的。