Part Number: CC1352R
您好:
报错如图:

固件由SDK例程修改,main函数里建立一个pthread,然后建立task MySCIProcess,task里面是与SCS相关的运行代码如下:

如果再添加别的phread时,idle任务也会error,麻烦指点一下,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1352R
您好:
报错如图:

固件由SDK例程修改,main函数里建立一个pthread,然后建立task MySCIProcess,task里面是与SCS相关的运行代码如下:

如果再添加别的phread时,idle任务也会error,麻烦指点一下,谢谢!
SDK:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54 CCS版本:Code Composer Studio 10.1.1,例程是:rfWsnConcentratorOadServer,原例程里的task运行似乎没问题,但是MYSCIFProcess和IDLE都报错且被一直block。我将OAD例程的两个task去掉后如上,用Execution graph看如下:
SDK:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54 CCS版本:Code Composer Studio 10.1.1,例程是:rfWsnConcentratorOadServer,
您好,您这边使用的ti官方例程编译运行也会有问题吗?
我们这边已经对您的这个sdk版本号不进行技术支持了,建议您这边更新到最新版本的sdk,这边我为您提供了下载链接地址,旧版的sdk可能会出现不可预见的错误,谢谢。
同时建议您这边使用适合sdk的ccs版本编译器
同时也为您提供了sdk的入门培训:dev.ti.com/.../nodeContent
SDK和CCS版本虽然比较低,但是一起下载安装的,它们之间应该不存在冲突,例程运行都正常,OAD client端(UAPP)部分也有加SCIF部分运行没有问题,这个会不会不是版本问题而是某个设置参数问题?
SDK和CCS版本虽然比较低,但是一起下载安装的,它们之间应该不存在冲突,例程运行都正常,OAD client端(UAPP)部分也有加SCIF部分运行没有问题,这个会不会不是版本问题而是某个设置参数问题?
是这样的我这边已经无法下载您这边的版本,所以无法进行问题复现,所以建议您使用最新的sdk版本以及对应支持的ccs编译器版本。针对于您的sdk我们这边已经不进行技术支持了,实在抱歉。

我这边只能为您提供关于sdk代码移植方面的资料文档,希望可以帮助到您。