Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190
你好,
通过CCS导入CC1310的样例代码rfEasyLinkTx/rfEasyLinkRx,初始化射频时,运行到RF_runCmd时,程序被阻塞没有返回,无法发送和接收报文。请问如何排查原因?
使用的CCS版本为12.0.0.00009。
具体情况如下截图 和 。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
通过CCS导入CC1310的样例代码rfEasyLinkTx/rfEasyLinkRx,初始化射频时,运行到RF_runCmd时,程序被阻塞没有返回,无法发送和接收报文。请问如何排查原因?
使用的CCS版本为12.0.0.00009。
具体情况如下截图 和 。
通过CCS导入CC1310的样例代码rfEasyLinkTx/rfEasyLinkRx,初始化射频时,运行到RF_runCmd时,程序被阻塞没有返回,无法发送和接收报文。请问如何排查原因?
您好,您这边使用的sdk是哪个版本,然后我想问下您这边是使用demo例程,使用的ti的开发板,然后出现了这个问题吗?
您这边是否在例程中添加或者修改。
您好,请问您这边是否遵循ti的硬件参考设计,如果是的话,还有问题
麻烦您可以在以下链接申请相应的硬件审核:SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS,有专业的硬件工程师帮您查看相应硬件问题。