关于Z-stack中定时器问题有以下两个:
一:利用osal_start_timerEx设置定时事件,比如20s一次,但是每当到了250s左右后,会出现一次定时器不准的现象,即定时器定时12次后,第13次与第12次之间只有10s左右,然后每次计时又恢复20s,T2的最大定时时间为510s左右,因为不能再协议栈里面关于T2的处理,所以请问一下这种情况是不是协议栈内部T2采用比较模式,并且溢出时未即时清零的原因呢?盼复~~
二:同一个程序,终端设备进入低功耗PM2,同一批次做的模块,程序中设定轮询率为1s,但是有的模块烧入这个程序时,进入PM2,轮询率为1s,而有的模块烧入这个终端程序,进入PM2,则轮询率为4s多;同理在程序中配置终端设备轮询率为2s,则不同模块烧入这个程序,轮询率则变为2s和8s多,不知道这种情况是什么原因造成的。盼复~~