Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请问在发射端没有接天线的情况下,接收端仍然能够接收信号是正常的吗?可以避免吗?希望只有在接天线的情况下能够正常发射和接收.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问在发射端没有接天线的情况下,接收端仍然能够接收信号是正常的吗?可以避免吗?希望只有在接天线的情况下能够正常发射和接收.
您好,
请问在发射端没有接天线的情况下,接收端仍然能够接收信号是正常的吗?可以避免吗?
没有天线的情况下接收端仍能接收到信号也是正常的,如果要避免的话可能就需要降低发射功率到一个合适的值。
但是这样可能会导致即使有天线信号也不如预期,或者环境干扰过多信号不稳定的情况发生。所以您需要根据天线和环境去实际的调整发射功率。
您可以在您使用的SDK工程中的 sysconfig 中找到power去配置,如下图:
您好,
不好意思我一开始没理解您的设计需求,以为不存在板载天线。
您这边可以参考LAUNCHXL-CC1352P-2 设计文件 (Rev. A),如果切换外接天线需要移动电容的位置从PCB天线到SMA连接器。(当然也可以按您的需求设置射频开关控制天线的切换)

您好,
因此需要的将图中的电容移动位置实现是吗?无法在软件进行配置完成吗?
是的,需要改动硬件上的电容的位置。
SDK中syscfg需要怎么修改配置
这个您可以查看:Radio Configuration — SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK Proprietary RF User's Guide 6.10.01 documentation 其中 System Configuration Tool (SysConfig) » Radio Configuration 部分根据天线选型配置。