This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1352P: DMM

Part Number: CC1352P

CC1352 的DMM 可以同时运行sub1G和zigbee吗,有没有官方例程或者推荐的移植方法,sdk里只有zigbee和ble的DMM例程

  • 您好,

    我们很高兴看到您对我们的产品感兴趣。但不好意思的是我们没有计划提供Zigbee Sub-1 GHz和2.4 GHz DMM示例,因为我们不想这些协议互操作。

    不过当Sub-1GHz 和 Zigbee堆栈可用时,您可以根据自己的需求开发这样的解决方案。

    在Simplelink Academy中我们有提供一个training:DMM Integration,介绍了BLE与Sub1G DMM的一种方式,您可以当作参考。

    感谢您的支持。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。