Part Number: CC1310
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1310
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_TEXT;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_TEXT;
uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_NEWLINE;
uartParams.readMode = UART_MODE_CALLBACK;
uartParams.readCallback = Uart_ReadCallback;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_ON;
uartParams.baudRate = 19200;
在上述链接中我为您提供了uart的demo。您这边可以查看,希望可以帮助到您。在函数的api中有详细说明。下文我赋予了链接,希望可以帮助到您,谢谢。
dev.ti.com/.../_u_a_r_t_8h.html

您好,感谢您的回复!我原来就是使用的这个API文档,然后配置的uart参数,但是效果不尽人意。具体的参数配置,我在上文已经放了图片。是我对这份API文档理解错了吗。
您好,从您这边提供的uart配置参数来看,配置是正确的,您这边应该考虑uart的其他配置,看是否出现问题。
另外请你这边检查一下如果使用默认串口配置,是否会出现问题,然后进行参数修改。