This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: 休眠的Sensor加入网络

Part Number: CC1310


你好

我基于TI15.4中collector和sensor例程开发无线传感,我发现当我的sensor进入休眠以后,想要再次加入网络需要等待的时间有点长,我现在想要缩短sensor再次加入网络的时间,请问我应该如何修改代码。

期待收到您的回复,谢谢!

  • 现在让我们提高报告和轮询率,以获得响应更快的演示。以下所有值均以毫秒为单位。

    1. 使用您之前使用过的相同工作区打开 CCS。
    2. 打开collector.syscfg和sensor.syscfg,导航到TI 15.4 Stack,打开网络设置并向下滚动到应用程序选项卡。

    3. 更新传感器的报告间隔:在sensor.syscfg中将Reporting Interval(ms)设置为1500(而不是3000)

    4. 更新收集器将从传感器请求的报告间隔:在collector.syscfg中,将报告间隔设置为1500(而不是3000)

    5. 在同一文件中,更新收集器将从传感器请求的轮询间隔- 将CONFIG_POLLING_INTERVAL设置为 1000(而不是 2000)

      传感器默认轮询间隔

      默认轮询间隔 (在收集器另行配置之前在传感器中有效)由 config.h 中的 CONFIG_POLLING_INTERVAL 定义(默认值为 2000)。不要更改该值。

    6. 重建收集器和传感器项目,并使用新版本对 LaunchPad 进行编程,按照两个项目中的每一个的后续步骤操作:

      • 在项目资源管理器中选择项目
      • 通过单击绿色错误图标构建并下载到目标
      • 红色方形图标可用后可停止调试会话
  • 谢谢你的回答,我现在想让我的整个系统按照以下的方式工作,当collector掉电后,sensor立即进入休眠状态,当collector上电后,休眠的sensor立即加入到网络中开始传输数据,请问应该从哪些参数入手修改。

  • 您好,新的问题请重新发帖,谢谢。