CC1310使用例程collector和例程sensor_oad 可以给sensor进行OAD吗 ,collector必须要使用linux环境内的还是window环境也可以
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您的问题,我将会为您提供这OAD方面的training,链接如下,希望可以帮助到您。

collector必须要使用linux环境内的还是window环境也可以
OAD 服务器没有单独的工具,OAD 服务器功能由 Linux 收集器应用程序作为TI 15.4-Stack Linux SDK的一部分提供。当收集器应用程序在没有该标志的情况下构建时,IS_HEADLESS收集器应用程序的交互式命令行界面将公开以下功能:
请您这边参阅 15.4 stack 的 user guide内容 在OAD部分会写到,以下是截图与链接,希望可以帮助到您,谢谢。