有个项目是要13.56MHz的IC卡和2.4G无线一起用的,但是调试的时候发现打开了IC卡功能之后就不能进行无线传输了,网上也没有相关的资料,请大神支个招~谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
具体问题得具体分析。
你用的TI哪颗2.4GHz的芯片?
2.4GHz 是 SoC 还是收发器?
系统框图或者原理图能贴出来帮助分析吗?
“不能无线传输”可能有很多种情况:
1) 2.4GHz芯片就没有工作,就像被Disable一样;
2) 2.4GHz 射频芯片有工作,有射频收发,但是不能正常通讯;
3) 数据根本没有收到
4) 数据有收到,在FIFO中有数据更新,但是收到后MCU没有正确处理
建议你把问题隔离细化。可能最后问题确定在哪里了,你自己也有办法解决了。