This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有一个iic设备,支持400KHz通讯速度,对时序有一个要求,就是传输的起始位 SDA要比SCL拉低要早5us,实测CC1310只有1.5us, 有没有办法让CC1310的iic在传输数据时,先把sda拉低3.5us,再正常发送起始位?
不太理解你的意思 ,能不能管脚默认是输出模式,拉低SDA 3.5us后,将SDA的管脚配置为IIC。再开始发送数据,不就实现我上面说的要求?不过难点是怎么将管脚从IIC恢复成普通输出模式,或普通输出模式配置成IIC模式?
软件模拟iic,sda电平给低,等3.5us的延时之后,在正常开始发送
这不就是我说的方法吗?
不太理解你的意思 ,能不能管脚默认是输出模式,拉低SDA 3.5us后,将SDA的管脚配置为IIC。再开始发送数据,不就实现我上面说的要求
是想用硬件iic通讯,发现在400KHz的模式下,从设备有时序要求,要保证起始位SDA先下拉5us,而贵公司芯片只提前下拉了1.5us,所以提出这个问题
怪不得会这样子,已经明白您的问题,我这边看到您提出的一些问题,确实有点难搞,相同的地址,违背了iic通信规则,我这边会对您的问题汇总,然后帮助您这边想办法解决,这需要一些时间,谢谢
可以,技术细节是问过相关芯片工程师,要唤醒只要保证sda早点拉低就可以保证工作在400KHz的频率上M117 MTS01 I2C协议FAQ-敏源202107.pdfM117.pdf