Part Number: CC1310
HI,
我在文档中查看到,cc1310 shutdown 下 supply system是关闭的,是不是意味着vddr为0,我使用simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20 sdk的pinshutdown 例程,进入shutdown后vddr仍有电压。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1310
HI,
我在文档中查看到,cc1310 shutdown 下 supply system是关闭的,是不是意味着vddr为0,我使用simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20 sdk的pinshutdown 例程,进入shutdown后vddr仍有电压。
谢谢。
datasheet的“电源管理”部分对此进行了介绍。您看与检索shutdown得到您想要的
关机与复位非常相似,唯一的区别是进入关机时IO被锁定。所有时钟均关闭,无保持,VDDR = 0 V。

我也是看的这个文档,但是实测下来shutdown例程下,vddr还是有电压 为什么?
您好,
麻烦您可以在以下链接申请相应的硬件审核:SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS,有专业的硬件工程师帮您查看相应硬件问题。